请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F280049C 工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我尝试使用具有正确 EMU 包的 CCS v9.0.0.18下载示例代码、
但我仍然无法下载代码。
我明白了
JTAG DR 完整性扫描测试成功。
消息、当我在 CCXML 文件的高级设置中使用 cJTAG 2pin 模式时、
我仍然无法下载代码。
我在控制台上看到它。
CLA1_0:初始化仿真器时出错:(错误-2071 @ 0x0)内部错误:应用程序文件丢失或损坏。 重新启动应用程序。 如果错误仍然存在、请报告错误。 (仿真包8.1.0.00005)
此致、
TED