This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F280049C:仍然可以#39;t 下载具有新 EMU 包的代码

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/787027/ccs-launchxl-f280049c-still-can-t-download-code-with-new-emu-pack

器件型号:LAUNCHXL-F280049C

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我尝试使用具有正确 EMU 包的 CCS v9.0.0.18下载示例代码、

但我仍然无法下载代码。

我明白了

JTAG DR 完整性扫描测试成功。

消息、当我在 CCXML 文件的高级设置中使用 cJTAG 2pin 模式时、

我仍然无法下载代码。

我在控制台上看到它。

CLA1_0:初始化仿真器时出错:(错误-2071 @ 0x0)内部错误:应用程序文件丢失或损坏。 重新启动应用程序。 如果错误仍然存在、请报告错误。 (仿真包8.1.0.00005)

此致、

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TED、
    您能否从 C:\ti\ccsv8\ccs_base\common\uscif\xds110\ path (或您的 CCS 在哪里安装)运行 xdsdfu -e 命令并报告 FW 版本?

    谢谢、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    它是2.3.0.18

    TED
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TED、
    谢谢、我刚刚重新阅读了您的组织文章、注意到该错误与 EMU 包驱动程序略有不同;它正在启动 CLA 错误。

    昨天我已经知道、仅 CCSv9和 CLA (类型2、由于是最新器件、仅在 F28004x 上)存在错误。

    我知道软件团队正在进行调试、但是否可以同时在 F28004x 上使用 CCSv8?

    最棒的
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有任何有关这方面的新闻吗? 我们会得到相同的误差。
    因此、我们必须使用 CCS 8.1 -所有较新版本都存在索引器问题或混合调试器配置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stephan、
    我将与编译器团队核实、以了解问题在根案例/修复方面的位置。

    如果您不使用 CLA、则有另一个选项可使用 CCS v9;在目标配置 ccmxl 中、如果您单击"高级"选项卡、则可以单击 CLA 内核并选中"旁路"; 这将防止 CCS 在连接到主内核时尝试连接到 CLA。

    如果您使用的是 CLA、那么 CCSv8是我目前唯一知道的选项。

    最棒的
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthew、

    感谢您提供信息。
    我在发布后看到了 e2e.ti.com/.../2905271中的权变措施。
    尽管如此,如果有一个解决办法,将是非常值得赞赏的。

    此致、
    Stephan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stephan、
    刚刚与 CCS 团队交谈、应该在下周初修复此问题的版本。 一旦我看到它激活/激活、我将更新此主题。
    最棒的
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan/所有人、

    这已在最新版本 v9.0.1中修复、此版本可在  以下位置找到:http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS#Code_Composer_Studio_Version_9_Downloads 

    此致、
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了、正常工作。

    感谢您提供的信息!

    -Stephan