This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的 TI 社区
我正在 HVPSFB 上开发 PCMC。
为了了解 FET 开关时序、我绘制了时间图。
我将 DCAEV1插入 EPWM1递增计数和递减计数的中间位置。
(SR_MODE = 2)
但是、时间图如下所示。
Q2、Q3、Q5、Q6是奇怪的。
因此、我想让您指出一个错误。
首先、COMP_A = 310、COMP_B = 20。
对 EPWM2_CNT 进行计数、稍后 EPWM2_B 由于 COMP_B 匹配而处于高电平。
之后、EPWM2_B 由于第一个 DCAEV1而变为低电平、并且由于 COMP_B 匹配而很快变为高电平。
然后、第1个中断开始并更改 EPWM2_ACTION。
COMP_A/B_Shadow 不变(A:310→310 B:20→20)、因此 COMP_A/B 在第三次同步时不会改变。
然后第二个中断开始并更改 EPWM2_ACTION。
在第4次同步之前,COMP_A/B_Shadow 更改(A:310→20 B:20→310),因此 COMP_A/B 在 第4次同步时更改。
在第4个同步时、由于 CNT = 0、EPWM2_B 为低电平。
不久,由于 COMP_A 匹配,EPWM2_A 就会很高。
然后 、第3个中断开始并更改 EPWM2_ACTION。
在第6个同步时、由于 CNT = 0、EPWM2_A 为低电平。
不久,由于 COMP_A 匹配,EPWM2_A 就会很高。
第六次同步后、EPWM2_COMP_A/B_SHADOW 更改(A:20→310 B:310→20)。
由于 第4个 DCAEV1 、COMP_A/B 变化和 EPWM2_A 由于第4个 DCAEV1而为低电平。
不久,由于 COMP_B 匹配,EPWM2_B 就会处于高电平。
然后 第4个中断开始并更改 EPWM2_ACTION。
在第8次同步之前、EPWM2_COMP_A/B_SHADOW 更改(A:310→20 B:20→310)。
因此 COMP_A/B 在第8个 SYNC 时发生变化,EPWM2_B 由于 CNT = 0 而处于高电平。
不久,由于 COMP_A 匹配,EPWM2_A 就会很高。
・・・μ A
首先、COMP_A = 310、COMP_B = 20。
当计数开始时、EPWM4_B 由于 CNT = 0而处于高电平。
不久、由于 COMP_B 匹配、EPWM4_B 就会变为低电平。
在第1个 DCAEV1时,由于 CNT=0,EPWM4_B 为高电平。
不久、由于 COMP_B 匹配、EPWM4_B 就会变为低电平。
然后、第1个中断开始并更改 EPWM4_ACTION。
在第二次同步之前、EPWM4_action 会立即更改。
在第2个同步时,由于 CNT=0,EPWM4_A 为高电平。
第二次同步后、EPWM4_COMP_A/B_SHADOW 更改(A:310→20 B:20→310)。
在第2个 DCAEV1、COMP_A/B 更改时、由于 COMP_A 匹配、EPWM4_B 很快就会变为高电平。
之后、EPWM4_A/B 不变。
由于 ePWM_A/B 为低电平的条件仅在中断和 SYNC (这意味着 EPWM4_B Ω、action②④ Ω)之间的 CNT = 0时发生。
・・・计算 Excel,DCAEV1的计算结果是,计数为150,450,750 μ s。
EPWM2在 DCAEV1上重置并同步、不是。
并且、错误的时间图得到了解决。
我想回答有关中断时序的问题。
尊敬的用户5277039:
是的、您正是关于同步。
您对此问题是否有任何更新?
"当、EPWM1为 up 时、中断启动 CNT=232。
当它关闭时、中断启动 CNT = 74。"
这是 HVPSFB 代码中的原始设置、不是吗?
此外、我不知道您在说"但是、当我使用「实验套件」进行拼写检查时、您是否修改了代码。"
此致、
陈
我不修改代码。
我在代码「PUSH AR1H:AR0H」处设置断点、因为代码是中断的第一行。
因此,调试将在断点处停止 。
然后 我检查 EPWM1 CNT。
CNT 应为232或74、但 CNT = 245~251 Ω 且 CNT = 55~61。
我想了解延迟。
原因是根据硬件进入汇编中的 ISR 大约需要15个周期。 谢谢。
此致、
陈