This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:28335 PWM 输出

Guru**** 2536390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/785909/tms320f28335-28335-pwm-output

器件型号:TMS320F28335

您好!

我想将28335用于三相三级逆变器控制。 请确认以下内容

我需要每相3对互补 PWM 信号进行控制

用于 三相逆变器控制的总共9对互补 PWM 信号。

我从论坛中了解到、它有6个 ePWM 模块、可生成6对互补 PWM 信号、而 ECAP 模块可再生成6个 PWM。 请分享我是否可以利用 ECAP 模块生成3对互补信号、以便我 可以拥有需要进行控制的6+3=9互补 PWM 信号。

此致

Hridya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hridya、

    我可能是错的、但构建一个三相多级逆变器只需要6对互补 PWM。

    例如、请参阅此处的拓扑:https://ieeexplore.ieee.org/document/7512290 

    您是否计划使用不同的拓扑?  

    在 APWM 模式下使用 eCAP 时、与 ePWM 相比存在一些限制。 其他模块的功能更少、集成度也更低。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Cody 的回复。

    我每相需要3个 ePWM 模块、因为这是一种不同的拓扑。 我很担心是否应该选择一个更高版本的控制器、此控制器至少有16个 ePWM 模块和28335所有其它特性。 是否有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hridya、

    我要强调的是、在提交到控制器之前、您应该查看 eCAP 的 APWM 模式。 它没有跳闸区域、数字比较或死区子模块。

    我建议使用具有更多 ePWM 模块的不同器件、这是一项额外的优势、您可能会获得一些更新的功能并将 PWM 更好地集成到器件中。 请注意、ADC 性能也会因器件而异。

    [引用 user="hridya i"]我很担心是否应该选择一个更高版本的控制器、该控制器至少具有16个 ePWM 模块和28335所有其他功能。您需要16个 PWM 通道、还是16个模块、每个模块具有2个 PWM 通道(总共32个 PWM)?

    我认为我们的器件没有足够的 ePWM 用于32个通道。 但 F2834x 和 F2837xx 都至少有18个 ePWM 模块。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要3x3=9 ePWM 模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、许多器件应该可以为您工作。

    本页对其进行了很好的解释:
    www.ti.com/.../products.html


    此致、
    Cody