您好!
我想将28335用于三相三级逆变器控制。 请确认以下内容
我需要每相3对互补 PWM 信号进行控制
用于 三相逆变器控制的总共9对互补 PWM 信号。
我从论坛中了解到、它有6个 ePWM 模块、可生成6对互补 PWM 信号、而 ECAP 模块可再生成6个 PWM。 请分享我是否可以利用 ECAP 模块生成3对互补信号、以便我 可以拥有需要进行控制的6+3=9互补 PWM 信号。
此致
Hridya
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想将28335用于三相三级逆变器控制。 请确认以下内容
我需要每相3对互补 PWM 信号进行控制
用于 三相逆变器控制的总共9对互补 PWM 信号。
我从论坛中了解到、它有6个 ePWM 模块、可生成6对互补 PWM 信号、而 ECAP 模块可再生成6个 PWM。 请分享我是否可以利用 ECAP 模块生成3对互补信号、以便我 可以拥有需要进行控制的6+3=9互补 PWM 信号。
此致
Hridya
Hridya、
我可能是错的、但构建一个三相多级逆变器只需要6对互补 PWM。
例如、请参阅此处的拓扑:https://ieeexplore.ieee.org/document/7512290
您是否计划使用不同的拓扑?
在 APWM 模式下使用 eCAP 时、与 ePWM 相比存在一些限制。 其他模块的功能更少、集成度也更低。
此致、
Cody
Hridya、
我要强调的是、在提交到控制器之前、您应该查看 eCAP 的 APWM 模式。 它没有跳闸区域、数字比较或死区子模块。
我建议使用具有更多 ePWM 模块的不同器件、这是一项额外的优势、您可能会获得一些更新的功能并将 PWM 更好地集成到器件中。 请注意、ADC 性能也会因器件而异。
[引用 user="hridya i"]我很担心是否应该选择一个更高版本的控制器、该控制器至少具有16个 ePWM 模块和28335所有其他功能。您需要16个 PWM 通道、还是16个模块、每个模块具有2个 PWM 通道(总共32个 PWM)?
我认为我们的器件没有足够的 ePWM 用于32个通道。 但 F2834x 和 F2837xx 都至少有18个 ePWM 模块。
此致、
Cody