This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:与 Simulink 进行 UART 通信

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/785889/launchxl-f28069m-uart-communication-with-simulink

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

我似乎无法使用适用于 C2000 MCU 的 Simulink 找到 UART 示例。 是否有任何教程视频/文本?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅以下链接、了解有关使用 SCI 块的示例模型。
    www.mathworks.com/.../serial-data-communication-on-f28m3x-concerto-between-arm-c28x-and-the-host-computer.html

    下面的链接指向 Mathworks SCI 文档页面。
    www.mathworks.com/.../c28xscireceive.html
    www.mathworks.com/.../c28xscitransmit.html

    您还可以联系 MathWorks 技术支持、获取有关 Matlab Simulink 的更多帮助。
    in.mathworks.com/.../contact_us.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    特定于器件型号 F28069M、有一个 SCI Tx 和 Rx 块的实现方案。 有关相同内容的更多信息、请访问:

    请参阅示例模型:

    c28069pmsfocdual_ERT.slx

    此外、还随附了一个主机模型、用于相同的:

    c2000_host_read.slx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Yanming!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我制作了一个非常简单的软件、使用串行转 USB 转换器通过串行总线向我的笔记本电脑发送恒定值、如下所示:

    下面是我的 SCI_B 的设置:

    在我的笔记本电脑上、我使用 Tera Term 并将波特率设置为115200位/秒 但我在终端中看到的是奇怪的形状和符号、就像波特率设置不正确一样。 我还检查了设备管理器、并确保 COM 端口设置与 Matlab 设置相匹配。 有什么想法、为什么会发生这种情况?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请联系 MathWorks 支持、我们应该能够提供 WebEx 来帮助您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Venkatesh、我与他们联系以解决该问题。