请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049 你(们)好
将 SCIA 设置为19200波特率、将 SCIB 设置为2.5M。
使 SCIA 和 SCIB 在开始时同时运行。 我发现 SCIB 在运行一段时间后将停止工作。
那么、我进行下面的测试。
答:如果不运行 SCIA 发送和接收代码、SCIB 工作正常。
b. SCIA 运行时、SCIB 停止接受数据。
您能否帮助分析可能是什么原因? 谢谢。