This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:运行 SCIA 一段时间后、SCIB 停止工作

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/787781/tms320f280049-scib-stop-working-when-running-scia-for-a-while

器件型号:TMS320F280049

你(们)好

将 SCIA 设置为19200波特率、将 SCIB 设置为2.5M。

使 SCIA 和 SCIB 在开始时同时运行。 我发现 SCIB 在运行一段时间后将停止工作。

那么、我进行下面的测试。

答:如果不运行 SCIA 发送和接收代码、SCIB 工作正常。

b. SCIA 运行时、SCIB 停止接受数据。

您能否帮助分析可能是什么原因? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    您是否尝试在 SCI A 和 B 之间进行通信?
    您正在尝试在这里实现什么目标?

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、MEGHANA、

    我想同时使用 SCIA 和 SCIB。 而不是在 SCIA 和 SCIB 之间进行通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    您是否使用 FIFO 进行 SCI 通信?
    如果波特率设置不同、行为是否有差异?
    使用中断应该会有所帮助。

    关于类似问题的一些文章可能有用:

    e2e.ti.com/.../544211

    e2e.ti.com/.../122981

    e2e.ti.com/.../717080

    此致。