This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:具有 HRPWM 的直流/直流转换器的示例设计、具有带代码的闭环控制

Guru**** 2533860 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027, LAUNCHXL-F28027, TIDM-DC-DC-BUCK, TMDSCNCD280049C, LAUNCHXL-F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/786920/tms320f28027-example-design-of-dc-dc-converter-with-hrpwm-with-closed-loop-control-with-code

器件型号:TMS320F28027
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28027TIDM-DC-DC-BUCKTMDSCNCD280049CLAUNCHXL-F280049C

尊敬的 TI 专家:

我想将 TMS320F28027用于数字电源应用。 我想使同步降压转换器具有500kHz 的开关频率。 因此、使用 HRPWM 至关重要。

对于初始开发、我将使用 LAUNCHXL-F28027。  

但是、我没有得到采用 HRPWM 的闭环系统完整 DC-DC 转换器的任何示例代码。 所有评估板和示例代码均采用正常的 ePWM。

请提供 完整直流/直流转换器的示例代码、该转换器具有采用在互补模式下运行的 HRPWM 的闭环系统。

我从参考手册中了解到、当 PWMA 为 HRPWM 且 PWMB 处于互补模式时、可以在 HRPWM 中同时使用 PWMA 和 PWMB。  

谢谢、此致、

Saunak Bhalsod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saunak

    据我所知、我们没有 F2802x 的这种示例。 最接近的是 TIDM-DC-DC-BUCK、它为使用 F2806x 但不使用 HRPWM 的同步降压转换器提供了参考设计。

    如果仔细查看 F2802x 上的 HRPWM 实现、您将看到逻辑的 HRPWM 部分仅在 EPWMxA 通道上工作:

    EPWMxB 可通过 HRCNFG[SELOUTB]配置为 EPWMxA 的反转形式、但 HR 信号路径不会通过死区发生器、我认为这是您所需的功能。

    F28004x 等较新器件具有改进的 HRPWM 实现、可实现死区生成 HR 信号:

    目前正在开发使用 F28004x 的示例。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    根据旧实现、我们无法生成具有死区的互补 HRPWM。 这种理解是否正确?

    如果是这种情况、那么只有当您可以使用外部 MOSFET 驱动器生成死区时间时、同步降压或半桥类型转换器等拓扑才会有所帮助。 。

    是否有用于将 HRPWM 用于任何其他 C2000微控制器的闭环控制代码?

    如果是、我将更改为该微控制器。 因为对于我的应用、HRPWM 是必须的、因为我的工作开关频率大约为500kHz、是250kHz 的两倍。 MOSFET 驱动器可从外部微控制器生成死区。

    F28004x 是否有任何开发板?

    谢谢、此致  

    Saunak Bhalsod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saunak

    正确、F2802x 上的 HRPWM 的旧实现不支持互补死区。

    F28004x 提供 LaunchPad (LAUNCHXL-F280049C)和 controlCARD (TMDSCNCD280049C)开发板。

    下面是一个使用 HRPWM 的 F28004x 闭环参考设计 :www.ti.com/.../TIDM-02002

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    感谢您提供信息。

    我会检查它并返回给您。

    谢谢、此致

    Saunak Bhalsod