This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280049:TMS320F280049的引导 ROM 问题

Guru**** 1826070 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049, TMDSCNCD280049C, TMS320F28335, TMS320F28232
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/785686/ccs-tms320f280049-the-boot-rom-issue-of-tms320f280049

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD280049CTMS320F28335TMS320F28232

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们遇到了 TMS320F280049的引导加载程序问题、

我们启用 GPIO24=0和 GPIO 32=1并且缺省引导模式为 SCI、我们使用 PC 串行来与 SCIA (TMS320F280049)通信、

现在、SCI 引导在上电时启动、PC 将"A"发送到 MCU、但 MCU 到 PC 没有反馈。

请帮助检查 是否存在错误的步骤 或 您是否有任何建议、谢谢?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    我正在寻找合适的专家来帮助您。 这可能需要一些时间才能联系到合适的人员、具体取决于可用性。 请在周末后进行更新。 感谢您的耐心。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否对此问题进行了更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请确认您正在引导至 SCI 引导模式。

    请确认您正在使用所选 SCI 引导模式所使用的正确 SCI 引脚。

    请参阅此应用报告 :www.ti.com/.../sprabv4b.pdf

    请阅读技术参考手册的引导 ROM 一章。

    谢谢你。 希望这对您有所帮助、
    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们使用 TMDSCNCD280049C 来实现类似的功能。

    看起来我们有相同的问题。

    我们再次确认 GPIO24=0和 GPIO32=1、所以 引导模式为 SCI。

    我们在 SCI 引导模式下使用了 GPIO28 (SCIA_RX)和 GPIO29 (SCIA_TX)、这与技术参考手册相同。

    PC 将"A"发送到 MCU、但没有从 MCU 到 PC 的反馈。  

    我们还使用示波器观察 GPIO28和 GPIO29的波形、 确认 GPIO28波形正常、GPIO29没有任何波形。

    由于这一现象,我们无法进入下一阶段的发展。

    您可以对 TMDSCNCD280049C 执行相同的测试吗?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、我们在 TMS320F28232和 TMS320F28335上进行了相同的实验、它们运行良好。

    当 PC 将"A"发送到 MCU 时、MCU 返回"A"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SCI 引导加载程序在这些器件之间是相同的。 您需要确认您实际将器件引导至 SCI 引导、并且您选择的 SCI 引导加载程序使用预期的 GPIO 引脚进行 SCI 通信。

    您可以使用 EMU (仿真)引导模式功能来帮助对其进行调试。 您可以与仿真器连接、将所需的 EMU 引导模式值写入0xD00、然后复位并运行以测试 SCI 通信是否正常。

    谢谢、祝你度过美好的一天!
    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sal

    我们已经在非引导模式下测试了 SCI 通信、一切都很好。

    这表示 SCI 模块和电路正常。

    异常只在 SCI 引导模式下存在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请考虑我之前发布的内容。
    --
    SCI 引导加载程序在这些器件之间是相同的。 您需要确认您实际将器件引导至 SCI 引导、并且您选择的 SCI 引导加载程序使用预期的 GPIO 引脚进行 SCI 通信。

    您可以使用 EMU (仿真)引导模式功能来帮助对其进行调试。 您可以与仿真器连接、将所需的 EMU 引导模式值写入0xD00、然后复位并运行以测试 SCI 通信是否正常。

    谢谢、祝你度过美好的一天!
    SAL