请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049 主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD280049C、 TMS320F28335、 TMS320F28232
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我们遇到了 TMS320F280049的引导加载程序问题、
我们启用 GPIO24=0和 GPIO 32=1并且缺省引导模式为 SCI、我们使用 PC 串行来与 SCIA (TMS320F280049)通信、
现在、SCI 引导在上电时启动、PC 将"A"发送到 MCU、但 MCU 到 PC 没有反馈。
请帮助检查 是否存在错误的步骤 或 您是否有任何建议、谢谢?