工具/软件:TI-RTOS
我们已经使用 C2000平台多年、希望继续将其用于我们的医疗产品。 随着软件对医疗安全标准的合规性不断提高、我们正在为 Piccolo MCU 寻找兼容的 RTOS。 我一直无法找到同样符合 IEC62304安全标准的适用于 Piccolo 的 RTOS。 请告诉我是否有任何产品需要我审核。 非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI-RTOS
我们已经使用 C2000平台多年、希望继续将其用于我们的医疗产品。 随着软件对医疗安全标准的合规性不断提高、我们正在为 Piccolo MCU 寻找兼容的 RTOS。 我一直无法找到同样符合 IEC62304安全标准的适用于 Piccolo 的 RTOS。 请告诉我是否有任何产品需要我审核。 非常感谢。
感谢您提出问题并在您的产品中长时间使用 C2000 MCU。
C2000 MCU 团队尚未建立任何第三方端口连接、并且在我们的产品系列上支持符合 IEC 62304标准的 RTOS。
我们可以肯定地评估市场需求、并调查是否可能这样做。 但是,这将是一个较长期的项目。
但是、目前我建议您单独联系 QNX:- http://blackberry.qnx.com/en/products/certified_os/medical。
QNX 在 ARM 和 x86架构上支持此功能、并且 可能愿意为您执行一个项目、以便为 TMS320F28069F 等 C2000 MCU 开发(移植)其 RTOS
很抱歉、目前无法为适用于 C2000 MCU 且符合 IEC 62394标准的 RTOS 提供额外支持
Bharat Rajaram
德州仪器(TI)公司 C2000 MCU 功能安全主管
除了 Bharat 的响应外、SafeRTOS 可能是另一种选择。 High Integrity Systems 在某些较新的 C2000器件(F2837xD)上支持 SafeRTOS、并且可能愿意支持28069。
此致
Lori