This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F28069F:适用于 Piccolo 的医疗 RTOS。

Guru**** 2529580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/786199/rtos-tms320f28069f-medical-rtos-for-piccolo

器件型号:TMS320F28069F

工具/软件:TI-RTOS

我们已经使用 C2000平台多年、希望继续将其用于我们的医疗产品。 随着软件对医疗安全标准的合规性不断提高、我们正在为 Piccolo MCU 寻找兼容的 RTOS。 我一直无法找到同样符合 IEC62304安全标准的适用于 Piccolo 的 RTOS。 请告诉我是否有任何产品需要我审核。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提出问题并在您的产品中长时间使用 C2000 MCU。

    C2000 MCU 团队尚未建立任何第三方端口连接、并且在我们的产品系列上支持符合 IEC 62304标准的 RTOS。

    我们可以肯定地评估市场需求、并调查是否可能这样做。 但是,这将是一个较长期的项目。

    但是、目前我建议您单独联系 QNX:- http://blackberry.qnx.com/en/products/certified_os/medical。  

    QNX 在 ARM 和 x86架构上支持此功能、并且 可能愿意为您执行一个项目、以便为 TMS320F28069F 等 C2000 MCU 开发(移植)其 RTOS

    很抱歉、目前无法为适用于 C2000 MCU 且符合 IEC 62394标准的 RTOS 提供额外支持

    Bharat Rajaram

    德州仪器(TI)公司 C2000 MCU 功能安全主管

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了 Bharat 的响应外、SafeRTOS 可能是另一种选择。  High Integrity Systems 在某些较新的 C2000器件(F2837xD)上支持 SafeRTOS、并且可能愿意支持28069。  

    此致

    Lori

     https://www.highintegritysystems.com/safertos/