This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCSTUDIO-C2000:CCSTUDIO-C2000

Guru**** 2303350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/784950/ccs-ccstudio-c2000-ccstudio-c2000

器件型号:CCSTUDIO-C2000

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 E2E 社区 Heloz!!

我们在 太阳能学习套件上使用 C2000微控制器。 我们希望使用内置程序。 我们轻松构建了目标、但在调试目标时、我们面临"Blackhawk LAN560仿真器:无法与调试探针通信" 、因为随 附了屏幕截图。 请在这方面帮助我们。

等待您的善意回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     很抱歉、我忘记附加错误屏幕截图。 请看这里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    请  看最后一个主题 e2e.ti.com/.../129056  似乎有很多初始化步骤必须完成、才能使基于 LAN 的560同时连接到 CCS 外部以及 CCXML"Advanced"选项卡中。  此外、请确保您的 CCS 使用"帮助"菜单项下的更新进行更新。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthew

    太棒了!!

     请告诉我如何知道调试探针的 IP 地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthew

    我必须在随附的目标配置屏幕截图中进行哪些更改。

    等待您的善意回应、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    我会查看 Blackhawk 网站上的支持页面;这里有详细的安装指南、但我想您需要 LAN 快速入门(假设您是通过以太网而不是 USB 连接的)

    https://www.blackhawk-dsp.com/support/docs#BH-LAN-560 (产品页面)

    https://www.blackhawk-dsp.com/downloads/docs/guides/Lan560-QSe-04.pdf (Enet 模式 QSG)

    最棒的

    Matthew