This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] c2000-digite-control-library:c2000-digite-control-library

Guru**** 2576275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/782463/c2000-digital-control-library-c2000-digital-control-library

器件型号:C2000数字控制库

我对 DMC 数学中的 SMO 模块感到困惑。 滑动模式观测器的方程中为什么有(n)? 根据您在文档中的描述、通过过滤 z、我们可以获得反电动势。 但是、如果滑动模式观测器的等式中有 es (n)、es (n)的值应该是估算反电动势、并且当观测器达到稳定时、z 的平均值将为零。 在这种情况下、通过滤波 z 获得的结果应该为零、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入信号是连续变化的交流量、稳态误差不能为零。 通过滑动模式方法、误差被推至接近零。 网上有技术酒吧可供您搜索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题是、由于误差被推到接近零、通过过滤 z 获得的结果应该是零、而不是反 EMF、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、它以其他方式工作。 为了使稳态电流误差为零、反电动势估算应足够接近实际的反电动势。 只有当 SMO 的输出为正弦时、这才可能实现。 当然、滤波效果会插入相位延迟并需要补偿。 这在 eSMO 中得到了处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否在您的文档中提供有关估算出的反电动势的推导? 我无法在您的文档中获得这样的结果。  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您已经以差分方程的形式进行了推导。 我们没有其他任何东西。
    如果您有仿真工具(如 MATLAB)、则可以仿真系统、并自行查看其动态行为方式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您没有其他疑问、请告知我们是否可以关闭该主题。 谢谢。