请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 您好!
我想使用 TM320F28379D 通过运行频率为50MHz 的 SPI 与外部 ADC 进行通信。 其特别之处在于、我在通信线路中使用光纤连接、但这会在 CLK 和 MISO 之间引入大约60ns 至100ns 的已知延迟。 是否有办法对此进行补偿、或者该延迟是否甚至可以在 SPI 模块内部进行配置(到目前为止、我找不到任何延迟配置)? CLB 是否使我能够对此进行补偿?
此致、
Dominic