This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:CLK 和 MISO 之间的 SPI 传播延迟可配置?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/784993/tms320f28379d-spi-propagation-delay-between-clk-and-miso-configurable

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我想使用 TM320F28379D 通过运行频率为50MHz 的 SPI 与外部 ADC 进行通信。 其特别之处在于、我在通信线路中使用光纤连接、但这会在 CLK 和 MISO 之间引入大约60ns 至100ns 的已知延迟。 是否有办法对此进行补偿、或者该延迟是否甚至可以在 SPI 模块内部进行配置(到目前为止、我找不到任何延迟配置)? CLB 是否使我能够对此进行补偿?

此致、

Dominic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    可以使用 CLB 补偿 SPI 延迟。 我们在使用 CLB 的编码器通信(传播延迟补偿)的不同上下文中解决了类似的问题。 目前、我们正在开发 CLB 工具、该工具将于2019年第3季度末发布。
    一旦工具可用、客户就能够创建所需的逻辑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否可以同时获得临时解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、很遗憾、在此之前没有临时解决方案或中间版本可用。