This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2808:SPI SPISTE

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/783799/ccs-tms320f2808-spi-spiste

器件型号:TMS320F2808

工具/软件:Code Composer Studio

TMS320F2808 SPI、如何处理 SPISTE (SPI-A 从器件发送使能输入/输出(I/O))?   如果从机有其它 CS,并且 CS 在 SPISTE 中同步,   SPISTE 的引脚是否挂起或接地??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SPISTE 低电平有效。 主器件将在传输数据之前/期间将其驱动为低电平、并在传输完成后被取为高电平。 你问的是这样吗?

    请查看 SPI 参考指南。 具体而言、第1.3.2.1节(主模式)和第1.3.2.2节(从模式)的最后一句。 图2-17和2-18。

    http://www.ti.com/lit/sprug72

    最棒的
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、因此如果  在 SPISTE 中有另一个 CS 定义同步、并且 CS 链接到从站。  针脚 SPISTE 是否挂起? 引脚 SPISTE 为空、但没有连接到从器件的 CS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 F2808器件是主器件、则可以使用内部上拉电阻(配置如下所示)或其他形式的弱上拉电阻。 则信号将为高电平、除非 F2808将其驱动为低电平。

    GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO19 = 0;//启用 GPIO19上的上拉电阻器(SPISTEA) 

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我理解,非常感谢。