请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F2808 工具/软件:Code Composer Studio
TMS320F2808 SPI、如何处理 SPISTE (SPI-A 从器件发送使能输入/输出(I/O))? 如果从机有其它 CS,并且 CS 在 SPISTE 中同步, SPISTE 的引脚是否挂起或接地??
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
TMS320F2808 SPI、如何处理 SPISTE (SPI-A 从器件发送使能输入/输出(I/O))? 如果从机有其它 CS,并且 CS 在 SPISTE 中同步, SPISTE 的引脚是否挂起或接地??
您好!
SPISTE 低电平有效。 主器件将在传输数据之前/期间将其驱动为低电平、并在传输完成后被取为高电平。 你问的是这样吗?
请查看 SPI 参考指南。 具体而言、第1.3.2.1节(主模式)和第1.3.2.2节(从模式)的最后一句。 图2-17和2-18。
http://www.ti.com/lit/sprug72
最棒的
Kevin