This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28027F:关于在 GUI Composer 上打开 GUI

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28027F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/779275/ccs-launchxl-f28027f-about-opening-gui-on-gui-composer

器件型号:LAUNCHXL-F28027F

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

 

关于 GUI Composer、我的客户提出了一个问题。

他们将使用 InstaSPIN (LAUNCHXL-F28027F)控制 CCS 上的 GUI 编写器。

GUI Composer 从 CCS 调用、并导入工程(InstaSPIN_UNIVERSAL.exe 压缩文件)。

 


 

他们选择了 app.html 并尝试以 GUI 的形式打开。 但它们无法以 GUI 的形式打开。

(他们尝试使用“作为 CCS 桌面视图”(文件菜单->导出),但无法使用。)

 


 

它们指的是 GUI 快速入门指南:InstaSPIN 通用(1.0.3版)。

但我认为、在开始指南和 GUI 编写器(v2.4.0)之间进行了不同的描述。

 

请告诉我们打开 GUI 的过程或文档吗?

 

此致、

TAO 2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以从以下链接下载 GUI、InstaSPIN 通用 GUI 仅支持 CCS Ver5.x 和 CCS6.x 中的 GUI Composer v1
    www.ti.com/.../instaspinuniversalgui

    有关 GUI Composer 的更多信息、请参阅以下内容:
    processors.wiki.ti.com/.../Category:GUI_Composer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tao、

    只是想检查一下您是否有任何更新,我一周没有听到您的声音,因此我假设您能够解决您的问题。 如果您有任何疑问、请告诉我。 如果没有任何其他问题、我们将关闭此主题。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yanming、您好!

    我已将您的答案通知给我的客户。
    他们可以控制 CCSv5上的 GUI Composer。
    我将关闭此主题。
    非常感谢!

    此致、
    TAO 2199