This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:如何使用 PWM T1/T2信号强制 PWM 输出而不触发 tripzone 操作?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/780463/tms320f28379d-how-to-use-pwm-t1-t2-signals-to-force-pwm-outputs-without-triggering-tripzone-action

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

你(们)好

我想使用 F28379D 实现相移全桥控制、系统使用 CMPSS1.CTRIPH

信号作为 PWM X-Bar TRIP4 (该信号也会发送到输出 X-Bar 进行检查)。

在 PWM 中、TRIP4信号设置为 DCAEVT2、并设置为 T1信号。

现在问题是:PWM 在 T1上运行、但 DCAEVT2也会导致 tripzone 操作。

由于我的程序使用许多宏来设置寄存器、因此很难读取。

您是否有一个使用 T1/T2强制 PWM 输出的示例?

或者告诉我如何为 T1/T2操作设置 PWM 寄存器?

谢谢、

Jiakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,C2000ware 中的 ePWM_tripzone 示例正是您要查找的内容。

    NIMA Eskandari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nima、

    我不想使用该信号来触发 PWM tripzone、我希望它作为 T1/T2信号来切换 PWM 输出。

    此致、
    Jiakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要使用 T1和 T2、请首先按照您在上面提到的方法、针对 TripZone 对 DCAEVT2执行特定操作"不执行任何操作"、设置 DCAEVT2。 使用下面的寄存器、

    然后、您选择 T1或 T2的 DCEVT 作为源。

    最后、选择在向上、向下事件 T1和 T2上发生什么、PWM 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Nima。
    这解决了我的问题。

    Jiakai