Other Parts Discussed in Thread: DRV8312
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8312-69M-KIT
工具/软件:Code Composer Studio
我有一个 DRV8312-69M-KIT 原理图。
我已将48V 设置为输入。
有一个电机的额定电流为2.6A、最大电流为5.3A。
1.我可以驱动这个电机吗?
2. DRV8312-69M-KIT 的最大电流是多少?