This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8312-69M-KIT:最大电流

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/781812/ccs-drv8312-69m-kit-max-current

器件型号:DRV8312-69M-KIT

工具/软件:Code Composer Studio

我有一个 DRV8312-69M-KIT 原理图。

我已将48V 设置为输入。

有一个电机的额定电流为2.6A、最大电流为5.3A。

1.我可以驱动这个电机吗?

2. DRV8312-69M-KIT 的最大电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1、即使是规格、也很难连续运行。 显示它可以支持此类电流。
    2.在良好的加热条件下工作时的最大值为3.5A 持续相电流(峰值6.5A)。

    您可以在以下链接中找到有关 DRV812电源模块的更多详细信息
    www.ti.com/.../DRV8312
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我再问你,因为我不明白。 是否无法转动电机?
    那么、最大值是6.5吗? 还是3.5?

     3.什么是良好的加热条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 Q1-2、您只需注意此套件的一点、其数据表中的峰峰值相电流为6.5A、连续电流为3.5A。 您应使相电流小于这两个值。 您可以在该套件上运行电机、但我认为它长时间无法正常运行、该器件可能会报告过热故障保护。 如果您想使用此套件运行电机、则没有问题、因为 DRV8312具有集成的过流和过热保护功能。
    对于 Q3、很抱歉让您感到困惑、这是一个意味着 DRV8312散热的冷却条件。 请参阅器件的数据表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    6.5A 峰间值吗? 我在数据表中看到了峰值。 哪一个是正确的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请遵循包含更多信息的数据表。