请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDM-HV-1PH-DCAC 您好!
我刚刚从 TI 购买了单相逆变器(TIDM-HV-1PH-DCAC)。 我已将逆变器作为电压源模式运行、它工作正常。 但是、当我以并网模式运行时、直流链路的保险丝烧断。 我已经尝试过几次、每次直流链路保险丝烧断、并且逆变器端子上没有电流出现时、都是这样。 实际上、我以220V 和50Hz 的电网电压运行逆变器、并使用控制器的默认参数。 现在、我想知道可以根据110V 电网电压和60Hz 来分配控制器参数。 这是否可能是问题所在? 如果是、则需要定义另一个控制器。 如果现在、为什么直流链路保险丝每次烧断、为什么我根本无法获得输出电流?
我期待收到你的回复。
祝你一切顺利