This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-HV-1PH-DCAC:电网连接模式下的 TIDM-HV-1PH-DCAC

Guru**** 2551170 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-HV-1PH-DCAC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/778780/tidm-hv-1ph-dcac-tidm-hv-1ph-dcac-in-grid-connected-mode

器件型号:TIDM-HV-1PH-DCAC

您好!  

我刚刚从 TI 购买了单相逆变器(TIDM-HV-1PH-DCAC)。 我已将逆变器作为电压源模式运行、它工作正常。 但是、当我以并网模式运行时、直流链路的保险丝烧断。 我已经尝试过几次、每次直流链路保险丝烧断、并且逆变器端子上没有电流出现时、都是这样。 实际上、我以220V 和50Hz 的电网电压运行逆变器、并使用控制器的默认参数。 现在、我想知道可以根据110V 电网电压和60Hz 来分配控制器参数。 这是否可能是问题所在? 如果是、则需要定义另一个控制器。 如果现在、为什么直流链路保险丝每次烧断、为什么我根本无法获得输出电流?

我期待收到你的回复。

祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们建议您使用 UG 中记录的电源测试此设计。 不使用直接栅格、因为栅格的条件可能不同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Manish:
    作为电网、我使用了一个自耦变压器。 它会产生任何问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、自动收发器会将电网侧电感值改变很大、这会影响系统的稳定性。