器件型号:CCSTUDIO-C2000
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我为 TMS320F28027制作了一块带有 ARM 10引脚接头的电路板。
带有 olimex 适配器的 J-link 应该可以工作、但我认为它不是项目属性中的可用调试器。 我安装了它、它可用于 MSP432等其他系列 MCU。
我还有一个板、上面有 XDS110、两个 ARM10 JTAG 接头、也不起作用。 由于某种原因、它还为电路板提供反向供电。 (可能是 VTarget 直接连接至3.3V)。 它未通过连接测试、与反转电缆时发生的情况类似。
关于编程方式的任何想法(已知解决方案除外):
-购买 XDS100v2 JTAG 探针
购买 XDS110 / 200 JTAG 探针
-使用 launchpad 作为调试器(没有标头,我已经这么做了)。
BR
Valerian Sarbu