This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCSTUDIO-C2000:是否有办法使用 JLINK 或 MSP432E1 LaunchPad#39;s XDS110编程器对 C2000进行编程?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/779745/ccs-ccstudio-c2000-is-there-a-way-to-program-c2000-with-jlink-or-with-the-msp432e1-launchpad-s-xds110-programmer

器件型号:CCSTUDIO-C2000

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我为 TMS320F28027制作了一块带有 ARM 10引脚接头的电路板。

带有 olimex 适配器的 J-link 应该可以工作、但我认为它不是项目属性中的可用调试器。 我安装了它、它可用于 MSP432等其他系列 MCU。

我还有一个板、上面有 XDS110、两个 ARM10 JTAG 接头、也不起作用。 由于某种原因、它还为电路板提供反向供电。 (可能是 VTarget 直接连接至3.3V)。 它未通过连接测试、与反转电缆时发生的情况类似。

关于编程方式的任何想法(已知解决方案除外):

-购买 XDS100v2 JTAG 探针

购买 XDS110 / 200 JTAG 探针

-使用 launchpad 作为调试器(没有标头,我已经这么做了)。

BR

Valerian Sarbu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Valerian、

    JLINK 将不会像您提到的那样工作。  您可以使用本文中所述的电缆在 MSP LP 上共同选择 XDS110 (现有 LP 上应有一个接头以接受该连接):  我不知道为什么会有电源通过此链路、PD 引脚存在以检测电源状态、但应该是这样。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/744511/2749916  

    最棒的

    Matthew