This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:将 ADC ADS8568与 MCU TMS320F28377D 相连

Guru**** 2533780 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D, ADS8568, TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/824974/tms320f28377d-interfacing-adc-ads8568-with-mcu-tms320f28377d

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件: ADS8568TMS320F2812

尊敬的 TI 专家:

我需要将4个外部 ADC ADS8568连接到 MCU TMS320F28377D。

是否有适用于 TMS320F28377D 的 Delfino 外部接口(XINTF)参考指南?
《TMS320x2834x Delfino 外部接口(XINTF)参考指南》(SPRUFN4)是否也适用于 TMS320F28377D?

我的目标是处理外部 ADC 片选信号 ADCSEL1 - ADCSEL4、以使用适当的时序访问4个外部 ADC ADS8568。
使用下面显示的解码器逻辑图生成芯片选择信号。

请提供使用软件可编程性和存储器映射技术连接外部 ADC 的正确指南。


此致、
Ramesh P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    外部 ADC 是否需要与 MCU 中的任何其他内容(例如 ePWM)或外部 ADC 之间同步?  

     TMS320x2834x 的 XINTF 指南不适用于这个器件。  相反、F2837xD 具有一个 EMIF 模块、这在器件统一技术参考手册中有相关说明:

    通读 EMIF 的文档、如果您对模块的工作方式有任何具体问题、请告知我们。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devin、

    感谢您的快速响应。

    外部 ADC 转换的开始需要与 ePWM 的零匹配同步。

    此外、我们还必须选择时序正确的外部 ADC、之前的帖子中提到的 ADCSELECT 信号不需要一直启用、这是我们的主要问题。

    对于  TMS320F2812处理器、我们已经使用外部区域选择模块(XINTF)和信号 XZCS0AND1连接更多外部 ADC。 请参阅下图。我想将类似的策略转移到 TMSF28377D。 (或)您可以建议 ADCSELECT 信号的任何替代方法。

    由于 TMS320F28337是一个新的切换平台、因此请分享任何用于连接更多外部 ADC 的应用手册/参考指南。

    我将介绍技术参考手册中的 EMIF 模块并返回给您。

    此致、

    Ramesh P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramesh、

    XINTF 和 EMIF 支持的异步存储器接口协议相当标准化。  我希望胶合逻辑的行为类似。

    使用 ePWM 触发 DMA 或 CLA 来读取结果可能会为您提供最一致的系统级同步。

    我不知道有关使用 EMIF 与外部 ADC 进行连接的任何特定 F2837x 应用手册。  我只知道这个通用 EMIF 应用手册

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、

    感谢您的回复。

    分配正确的存储器映射后、ADC 接口问题将得到解决。

    Rgds、

    Ramesh P