This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:外部晶振幅要求

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/823199/tms320f28034-external-crystal-amplitude-requirement

器件型号:TMS320F28034

您好!  

对于 C2000、X1和 X2上的振幅是多少、尤其是 X2?

它是否与 VIH 相同?

我猜是的。  

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦

               VIH/VIL 是适用于数字 I/O 引脚的参数、而不是 X1/X2等模拟引脚。 话虽如此,请参阅数据表(第6.6.2节)中的以下内容:“片上晶体振荡器 X1和 X2引脚为1.8V 电平信号,不得对其施加3.3V 电平信号”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hareesh、

    谢谢你。

    我在新的数据表中找到了它。

    F28004x 和 F2837x、X1和 X2是不同的。 它们是不同的。 X1和 X2上需要 VDDIO 3.3V。

    BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个疑问、

    在客户的应用中、选择了一个晶体、晶体上存在热问题。

    为了降低晶体温度、他们希望使用电阻 Rd

    疑问是:

    1) 1)是否可以使用 Rd (增加电阻值)来降低晶体温度?

    2) 2)如果是、当使用 Rd 时、X1上的信号将如下所示。 不同的 Rd、中间电平1.75V 稳定、但高电平和低电平将在2.2V 至1.3V 之间变化。 我们是否需要将高电平限制在1.8V 以下? 或者振幅应在1.8V 之内?

    BR、Jordan

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦、您好!

    RD 是一个阻尼电阻、用于降低电振荡器的驱动电平。 如果您看到晶体变热、它似乎表明它被过度驱动。 但是、请记住、添加 Rd 会增加电路的 ESR、从而降低总体增益。 您已经在示波器屏幕截图中看到、增益会受到影响、因为峰间值= 2.2 - 1.3 = 0.9V、远小于1.8V。 是的、正确、高电平不应超过1.8V。

    我认为您应该考虑切换到驱动电平更高的晶体或使用 ESR 极低的晶体、因此如果您添加 Rd、它不会显著影响增益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    脱机处理。 将发布主要更新(如果有)。