您好!
对于 C2000、X1和 X2上的振幅是多少、尤其是 X2?
它是否与 VIH 相同?
我猜是的。
BR、Jordan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
对于 C2000、X1和 X2上的振幅是多少、尤其是 X2?
它是否与 VIH 相同?
我猜是的。
BR、Jordan
约旦、您好!
RD 是一个阻尼电阻、用于降低电振荡器的驱动电平。 如果您看到晶体变热、它似乎表明它被过度驱动。 但是、请记住、添加 Rd 会增加电路的 ESR、从而降低总体增益。 您已经在示波器屏幕截图中看到、增益会受到影响、因为峰间值= 2.2 - 1.3 = 0.9V、远小于1.8V。 是的、正确、高电平不应超过1.8V。
我认为您应该考虑切换到驱动电平更高的晶体或使用 ESR 极低的晶体、因此如果您添加 Rd、它不会显著影响增益。