This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:F280049无法运行时出现意外行为

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: LM1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/817750/tms320f280049-unexpected-behavior-when-f280049-fail-to-run

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:LM1117

大家好、

 

我的客户正在使用 F280049进行三相 OBC 控制、五个 PWM 输出低、但一个 PWM 持续偏高、F280049偶尔会无法运行、外部振荡器波形异常、3.3V 和1.2V 输出存在如下大量噪声:




 

手动热复位 F28004x 后、外部振荡器波形、3.3V 和1.2V 输出正常



 

手动热复位 F28004x 后、外部振荡器波形、3.3V 和1.2V 输出正常。

我们猜这个问题是由于时钟丢失、客户配置 TZ5在时钟发生故障时关闭所有 PWM、并配置 NMI 中断来关闭 PWM。 此外、它们还配置了看门狗、但看门狗显然不起作用。 有两个方面难以解释:

配置 TZ5关闭所有 PWM 时、为什么仍然有一个 PWM 输出高电平? 该功能已在实验中通过断开外部时钟进行验证、并且所有 PWM 输出均为低电平。

2、外部振荡器波形异常的原因是什么、3.3V 和1.2V 输出有很多噪声? 3.3V 由 LM1117提供 、因为重现此问题并不容易、在正常运行条件下、客户进行了测试、通过为 LM1117添加额外的500mA 电阻负载、3.3V 和1.2V 输出正常、无噪声。

客户以前尝试过 F280049内部时钟、但仍然可能无法运行 F280049。 我们帮助查看客户原理图、ADC 和 GPIO 引脚上没有过压设计、并且根据数据表建议连接了 VDDA、VDD、VDDIO 和复位引脚。 是否有任何建议客户避免此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    强、

    由于美国假期,我们将在美国中部时间7月8日结束前回复。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    强、

    很难判断这里发生了什么、电源上的大幅度噪声表明存在一些系统级争用。

    一些初步问题。

    -输入时钟是 X1/X2之间的晶振还是 来自振荡器的到 X1的单端3.3V 输入?

    -是否有1.2V 外部 LDO 或它们是否使用 F28049内部 LDO VREG 或 DCDC?

    此致、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    以下是输入:

     -X1/X2之间的输入时钟是晶振还是 从振荡器到 X1的单端3.3V 输入?

    实际上,他们已经尝试了两个外部时钟,使用 来自振荡器的单端3.3V 输入到 X1可以降低发生故障的可能性,但仍然无法避免。

    -是否有1.2V 外部 LDO 或它们是否使用 F28049内部 LDO VREG 或 DCDC?

    ---  当他们尝试内部时钟时,他们使用的是 F28049内部 LDO VREG。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、很强、

    客户是否查看了其电路板原理图、以查看其是否存在接地基准问题? 此问题是否仍然存在? 如果不是、请关闭此主题。

    谢谢、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirav、您好!

    我有帮助查看客户的原理图、但没有发现问题、客户无法发送原理图供您查看、此问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、很强、

    我们需要客户方面的更多信息来进行调试、因为此问题似乎与电路板相关。

    现在、我将继续并关闭此主题。 如果您从客户处获得更多详细信息、请继续并重新打开此主题或启动新主题。

    谢谢、此致、

    Nirav