主题中讨论的其他器件:LM1117
大家好、
我的客户正在使用 F280049进行三相 OBC 控制、五个 PWM 输出低、但一个 PWM 持续偏高、F280049偶尔会无法运行、外部振荡器波形异常、3.3V 和1.2V 输出存在如下大量噪声:
手动热复位 F28004x 后、外部振荡器波形、3.3V 和1.2V 输出正常
手动热复位 F28004x 后、外部振荡器波形、3.3V 和1.2V 输出正常。
我们猜这个问题是由于时钟丢失、客户配置 TZ5在时钟发生故障时关闭所有 PWM、并配置 NMI 中断来关闭 PWM。 此外、它们还配置了看门狗、但看门狗显然不起作用。 有两个方面难以解释:
配置 TZ5关闭所有 PWM 时、为什么仍然有一个 PWM 输出高电平? 该功能已在实验中通过断开外部时钟进行验证、并且所有 PWM 输出均为低电平。
2、外部振荡器波形异常的原因是什么、3.3V 和1.2V 输出有很多噪声? 3.3V 由 LM1117提供 、因为重现此问题并不容易、在正常运行条件下、客户进行了测试、通过为 LM1117添加额外的500mA 电阻负载、3.3V 和1.2V 输出正常、无噪声。
客户以前尝试过 F280049内部时钟、但仍然可能无法运行 F280049。 我们帮助查看客户原理图、ADC 和 GPIO 引脚上没有过压设计、并且根据数据表建议连接了 VDDA、VDD、VDDIO 和复位引脚。 是否有任何建议客户避免此问题?