This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSCNCD280049C:无法连接演示板

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/824736/ccs-tmdscncd280049c-fail-to-connect-demo-board

器件型号:TMDSCNCD280049C

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我使用 的是 TMDSCNCD280049C + XDS100v3 + CCS8.3  、收到了如下警告。 但 F28034电路板可以正常工作。   请帮助检查问题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在  http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AFgSu2yd6L-WzvosY-KOCA__gYkahfz__LATEST 上查看控制卡的信息表 

    第4页的第3.4节有一个表、其中包含特定的跳线设置、与使用 PCB 上的 XDS100v2相比、可从集线站启用仿真。  您需要检查开关 S1:A 和 S1。   

    请告诉我这是否解决了问题。

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Matthew。  

    问题仍然存在。 我会再试一次。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者、您也可以尝试使用板载 XDS100v2以及您在 CNCD 板上看到的 USB 连接。  仍然需要从坞站提供电源、正如您已经完成的那样。

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    问题已解决。 有关跳线设置的信息。 谢谢。