主题中讨论的其他器件: MOTORWARE、 C2000WARE、 controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我最近购买了 C2000高电压电机驱动套件(TMDSHVMTRKIT5)。 在该套件中、我有三个控制卡、F2805、F2806、F2803。
我想使用具有无传感器概念的 TMS320F28054M 微控制器开发 BLDC 电机驱动器。
这个控制器 TMS320F28054M 适合我的应用(最大电机转速为9000rpm、310W 电机功率)?
2.我不熟悉这个微控制器系列、我已经用 MSP430控制器驱动 BLDC 电机了。 我还在使用 CCS8.0
3.我已经在 PC 中安装了 controlSUITE、C2000ware 和 motorware
4.我正在尝试 controlSUITE 文件夹中提供的示例、在此程序中、我在构建时遇到以下错误。
屏幕截图中附加的错误。
帮助我解决此错误。
此致、
Yuvaraj