请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28379D 主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-POSMGR
您好!
我正在使用 BOOSTXL-POSMGR BoosterPack 插件模块和 PM_Bissc_SystemTest 示例代码尝试 LAUNCHXL-F28379D。 问题是 sprui37.pdf 文档第6页中显示的端口是硬编码的还是可以更改的?
来自 CLB 块的信号是否可以配置为不同的 GPIO? 我们希望在现有产品中使用该库、因为该产品没有可用的 GPIO 端口。

谢谢。