This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:BOOSTXL-POSMGR

Guru**** 2537610 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-POSMGR, LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1172525/launchxl-f28379d-boostxl-posmgr

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-POSMGR

您好!

我正在使用    BOOSTXL-POSMGR BoosterPack 插件模块和 PM_Bissc_SystemTest 示例代码尝试 LAUNCHXL-F28379D。  问题是 sprui37.pdf 文档第6页中显示的端口是硬编码的还是可以更改的?

来自 CLB 块的信号是否可以配置为不同的 GPIO?  我们希望在现有产品中使用该库、因为该产品没有可用的 GPIO 端口。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问、 我们的 BOOSTXL_POSMGR 专家将尽快为您解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    设计指南中的表3显示了专用资源(库无法更改)以及可配置的资源。 遗憾的是、来自 CLB 的信号专用于库。

    此致

    Lori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori、

    谢谢、我现在可以在 sprui37.pdf 文档中看到它。  它被标记为表9。 所需资源

    此致、