This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:RevMII 与远程 MAC 的连接

Guru**** 1782690 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1172796/tms320f28388d-revmii-connection-to-remote-mac

器件型号:TMS320F28388D

我对 RevMII 接口上的 TMS320F28388D TRM ( SPRUII0D )感到困惑。

表43-3:

  1. Enet_MII_COL 是类型输入、但远程 MAC 要求这是 TMS320 RevMII 上的输出
  2. Enet_MII_CRS 是类型输入、但远程 MAC 要求此为 TMS320 RevMII 上的输出

根据 https://www.eetimes.com/reverse-media-independent-interface-revmii-block-architecture/、 这两个信号应该是由 RevMII 块(位于 TMS320F28388D 内部)生成的输出

此外、表43-3与图43-3不匹配:

  1. Enet_MII_TX_CLK 是图43-3中 TMS320的输入、但在表43-3中是输出
  2. 图43-3中 TMS320的输入中的 Enet_MII_RX_CLK、但表43-3中的输出

我对如何将 TMS320 RevMII 连接到外部 MAC 的假设是将来自 TMS320 RevMII 的 TX 信号连接到外部 MII MAC 的 RX 信号、反之亦然。

这些连接是否正确?

此外、我的远程 MAC 不提供 TX_ERR 信号、因此我能否将 TMS320上的 RX_ERR 连接到 GND?

我还可以将远程 MAC 上的 RX_ERR 连接到 GND 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 RevMII 模式下、正确的 COL 和 CRS 应为输出。 这些是印刷错误。

    坦率地说、我不知道您如何正确地确定应跨越 Tx 和 Rx 信号、但您是正确的。 在我看来、这应该是一个连接到外部 MAC 的 PHY、因此我会像使用 PHY 一样将 Rx 连接到 Rx。

    我提交了文献错误以更新此信息。  

    我建议将 RX_ERR 接地、但此注释似乎表明不需要。

    此致、
    Cody