我对 RevMII 接口上的 TMS320F28388D TRM ( SPRUII0D )感到困惑。
表43-3:
- Enet_MII_COL 是类型输入、但远程 MAC 要求这是 TMS320 RevMII 上的输出
- Enet_MII_CRS 是类型输入、但远程 MAC 要求此为 TMS320 RevMII 上的输出
根据 https://www.eetimes.com/reverse-media-independent-interface-revmii-block-architecture/、 这两个信号应该是由 RevMII 块(位于 TMS320F28388D 内部)生成的输出
此外、表43-3与图43-3不匹配:
- Enet_MII_TX_CLK 是图43-3中 TMS320的输入、但在表43-3中是输出
- 图43-3中 TMS320的输入中的 Enet_MII_RX_CLK、但表43-3中的输出
我对如何将 TMS320 RevMII 连接到外部 MAC 的假设是将来自 TMS320 RevMII 的 TX 信号连接到外部 MII MAC 的 RX 信号、反之亦然。
这些连接是否正确?
此外、我的远程 MAC 不提供 TX_ERR 信号、因此我能否将 TMS320上的 RX_ERR 连接到 GND?
我还可以将远程 MAC 上的 RX_ERR 连接到 GND 吗?