This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:通过 USB 实现的 DFU (器件固件升级)

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/823938/tms320f28379d-dfu-device-firmware-upgrade-over-usb

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

大家好、

我正在使用 TMS320f28379d 控制卡。 我想通过控制卡中的 micro USB 进行固件升级。

我已经参考了 c2000ware 设备支持中的每个示例。 除 DFU 类外、USB 的每个器件类别均可用。 我在 /home/ti/C2000Ware_2_00_00_02_Software/libraries/communications/usb/f2837xd/source/device/usbddfu_rt.c 上找到了适用于 USB DFU 的驱动程序  

是否有任何可将 USB 用作 DFU 类的应用? 请帮助我理解。

谢谢、

瓦拉达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varada、

    否、我们没有 DFU 类的示例。 我们有堆栈文件、但没有示例应用。

    谢谢、此致

    Harshmeet Singh