请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 主题中讨论的其他器件: C2000WARE
大家好、
我正在使用 TMS320f28379d 控制卡。 我想通过控制卡中的 micro USB 进行固件升级。
我已经参考了 c2000ware 设备支持中的每个示例。 除 DFU 类外、USB 的每个器件类别均可用。 我在 /home/ti/C2000Ware_2_00_00_02_Software/libraries/communications/usb/f2837xd/source/device/usbddfu_rt.c 上找到了适用于 USB DFU 的驱动程序
是否有任何可将 USB 用作 DFU 类的应用? 请帮助我理解。
谢谢、
瓦拉达