This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1007:打开 TIDM-1007.PrjPcb 文件时出错

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/822201/tidm-1007-error-opening-tidm-1007-prjpcb-file

器件型号:TIDM-1007

大家好:

当我的一个客户端在 TIDM-1007中打开 TIDM-1007.PrjPcb (原理图和 PCB)硬件数据时发生错误。

将显示以下信息:

STG:DOCFILE 已损坏

他更换了3台 PC、具有不同的 AD 愿景(AD06/08/16/18)、错误仍然存在。

初步结果表明、原理图中存在缺陷、并且一些 PCB 线未覆盖铜。  即使 PCB 中有未连接的线路也是如此。

您可以 为我确认此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色、

    我将联系我的同事征求意见、并最迟在下周初返回给您。

    -Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manish:

    感谢您的关注。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色环保、

    我可以打开从 TIDM-1007文件夹下载的 TIDM-1007_PCB.PcbDoc 文件、而不会出现问题。

    您在快照中显示的未连接网不通过 PCB 铜连接、这与设计和实际 PCB 相匹配。

    在客户的最终系统中、未连接的网"接地"应通过板下方的接地冷却板连接在一起。

    有关 Altium 错误消息、请咨询 Altium。  

    此致、

    Sheng-Yang Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 :Sheng-Yang:

    感谢您提供信息、 我将把此信息传达给我的客户。

    此致