This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMJ320F2812:在 EZDSPF2812中运行示例代码时出错

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/822875/smj320f2812-error-while-running-sample-code-in-ezdspf2812

器件型号:SMJ320F2812

您好!

我的客户在尝试运行示例代码时遇到附加错误、并想了解这里可能出现的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul、

    我将您的问题提交给支持这些产品的商业版本并是这些产品的专家的小组。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul、

    这是一个由3P Spectrum Digital 制造的较旧电路板。  我建议浏览  常见问题解答或 UG 中的 c2000.spectrumdigital.com/.../链接、查看是否有此问题的参考。

    该板使用通过 Spectrum Digital 设计的并行端口连接的 PCB 上仿真器、他们还需要从其获取正确的驱动程序(例如、我在 CCSv9中看不到本机安装的驱动程序)。

    最棒的

    Matthew