This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:EtherCAT 上的 TCP/IP。

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/820954/ccs-tms320f28379d-tcp-ip-over-ethercat

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

您好,
我正在尝试通过 EtherCAT 集成 TCP/IP。
我知道 EMIF 到 EtherCAT 的配置。

现在,我的问题是,如果我们必须通过 EtherCAT 集成 TCP/IP,我们如何实现它?

此外, 我们是否只能使用轻量级 TCP/IP (lwip)?

请尽快答复。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能更详细地解释 一下您在 TMS320F28379D 基础上构建的确切用例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请让我们更详细地了解您的用例。

    我还看到同一主题上有多个主题、我也对此做出了回应。