请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在尝试通过 EtherCAT 集成 TCP/IP。
我知道 EMIF 到 EtherCAT 的配置。
现在,我的问题是,如果我们必须通过 EtherCAT 集成 TCP/IP,我们如何实现它?
此外, 我们是否只能使用轻量级 TCP/IP (lwip)?
请尽快答复。
提前感谢。