This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:CCS

Guru**** 2224960 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, TMS320F28388D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/822339/ccs-tms320f28379d-ccs

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: TMS320F28388D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

任何人都可以告诉我、可以使用为 TMS320F28379D 开发的代码、可以用于 TMS320F28388D。

此致、

马希沙 R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahesha、您好!

    通常、答案是肯定的、但在该器件上进行了一些增强、可能需要更新代码。 例如、在安全性方面进行了一些增强、因此如果您在应用程序中使用安全功能、则需要更新代码。

    此致、

    Vivek Singh