This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28335:TI v18.1.0.LTS:使函数内联后未定义符号_IQ27cos (long)和_IQ27toF (long)

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/821548/compiler-tms320f28335-ti-v18-1-1-lts-undefined-symbols-_iq27cos-long-and-_iq27tof-long-after-making-function-inline

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我将类成员函数设置为内联、现在我将为我在该函数中使用的两个 IQ 函数获取未定义的符号  :_IQ27cos (long)和_IQ27toF (long)。

当然、我必须将类成员函数移动到类头文件、使其内联。   我还将以下内容复制到头文件中:

外部"C"

#include "IQmathLib.h"

#include "IQmathCPP.h"

如何纠正此问题?

谢谢、
斯蒂芬

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我您正在使用的 IQMath 库的哪个版本(如果不确定、可以告诉我 controlSUITE/C2000Ware 版本)吗? 您是否收到任何其他构建警告或错误?

    我们的 IQMath 专家通常不在办公室、因此感谢您在我们研究这一问题时表现出的耐心。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉不能尽快回复。

    我通过将 IQMath include 文件移至文件顶部来解决了该问题。  您是否知道这会解决它的原因?

    IQmathCPP.h 为1.5版、IQmathLib.h 为1.6版。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定。 如果在将其移动到文件顶部之前有一些内容需要能够查看其内容、这会有所不同。 很高兴您能找到解决方案。

    惠特尼