请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE、 C2000WARE
工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我将类成员函数设置为内联、现在我将为我在该函数中使用的两个 IQ 函数获取未定义的符号 :_IQ27cos (long)和_IQ27toF (long)。
当然、我必须将类成员函数移动到类头文件、使其内联。 我还将以下内容复制到头文件中:
外部"C"
{
#include "IQmathLib.h"
}
#include "IQmathCPP.h"
如何纠正此问题?
谢谢、
斯蒂芬