This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:TMS320F280049

Guru**** 2101390 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010054
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/820737/tms320f280049-tms320f280049

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:TIDA-010054

我找到了此文档

TIDUES0–2019年6月或 TIDA-010054

在采取所有预防措施的情况下、是否可以将其应用于从300V 到降压... 48V 但10kW 的应用?

在我看来、使用所有这些 GaN 是可能的。

如果这在理论上是可行和实际的。

将考虑并联的多个级、已知 DAB 适用于该级。

R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、

    我们提供参考设计作为如何使用 TI 器件的示例。 从系统的角度来看、有几种可能的用例。

    DAB 可用于300-48V 应用。 您必须对可行性和设计进行评估。

    我们无法提供有关如何实现该功能的支持和详细的工程咨询。  如果您对设计本身有具体问题、请告知我们。

    -Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。

    Thnx