请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049 主题中讨论的其他器件:TIDA-010054
我找到了此文档
TIDUES0–2019年6月或 TIDA-010054
在采取所有预防措施的情况下、是否可以将其应用于从300V 到降压... 48V 但10kW 的应用?
在我看来、使用所有这些 GaN 是可能的。
如果这在理论上是可行和实际的。
将考虑并联的多个级、已知 DAB 适用于该级。
R