This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:用于电机旋转的 PWM 占空比变化

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/820623/tms320f28069m-duty-cycle-variation-of-pwm-for-motor-rotation-purpose

器件型号:TMS320F28069M

尊敬的先生:

我必须对3个 ePWM 进行占空比变化、以使 SRM 电机连续旋转。  我参考了 ePWM 断电计数器程序并使软件就绪。  我为  A、B、C 相制作了3个 ePWM ISR。 我将更改 ISR 中的占空比。  只要将0%更改为100%或100%更改为0%,就可以了。 但是、任何一个线圈在一定的时间都绝对需要0%的占空比、以便使 SRM 旋转。

PL 是指波形。我不知道如何对这个要求进行编码。  更新占空比只会更新正斜坡和负斜坡。 但固定的一段时间内无占空比会带来麻烦。  在 ISR 中引入半个周期的固定延迟是不明智的。

此外、我不确定如何使用 ISR 永远重复这个周期。  请引导我 。 我结构严重

Sundarie2e.ti.com/.../6746.Waveform.docx